Configurer l'enregistrement des données (onglet Déclencheurs du journal)

Dans l’onglet
Déclencheurs du journal
, spécifiez quand enregistrer des valeurs de point. Choisissez si l'enregistrement se déclenche à intervalles réguliers ou lorsque les valeurs de point changent. La valeur par défaut est Périodique/10 secondes, ce qui signifie que les valeurs sont enregistrées toutes les 10 secondes.
Options
  • Périodiquement
    • Intervalle
      Pour enregistrer des valeurs de point périodiquement, sélectionnez
      Périodiquement
      . Dans la zone
      Intervalle
      , saisissez un intervalle de temps et sélectionnez une unité de temps pour définir la fréquence d'enregistrement des valeurs de point. Tous les points du modèle sont enregistrés à chaque fois que cet intervalle expire.
  • Sur modification
    Utilisez le déclencheur Sur modification pour enregistrer les valeurs de point lorsqu'une valeur a changé d'un pourcentage donné. Le pourcentage est basé sur les valeurs minimales et maximales de point configurées dans l'Editeur de points. Seuls les points dont les modifications atteignent le pourcentage donné sont enregistrés. Par exemple, si vous spécifiez 10, une valeur de point doit changer d'au moins 10 % avant d'être enregistrée.
    FactoryTalk View
    tente de lire des valeurs minimum et maximum seulement pour les points avec un pourcentage de modification autre que 0.
    Si vous enregistrez un point qui n'a pas d'attribut maximum ou minimum, par exemple, un élément de données de référence directe (un point autre que IHM) ou un point de serveur de données dans
    Studio 5000
    , le calcul du pourcentage ne fonctionne pas et toutes les modifications de la valeur de point sont enregistrées.
  • Fréquence maximale de mise à jour
    Spécifiez la fréquence maximum à laquelle les serveurs de données enverront les données aux points dans le modèle de journal des données. La fréquence de mise à jour s'applique à tous les points du modèle de journal des données. Par défaut, la fréquence de mise à jour est d'une seconde.
    Lors de l'exécution, tous les points sont immédiatement mis à jour lorsque le modèle de journal des données est démarré, sans tenir compte de la fréquence de mise à jour.
  • Pourcentage de modification
    Saisissez le pourcentage de modification d'une valeur de point qui déclenche l'enregistrement. Pour enregistrer tous les changements, saisissez 0. Le pourcentage peut contenir des décimales.
  • Impulsion
    Entrez un intervalle de temps et sélectionnez une unité de temps pour spécifier à quel intervalle les valeurs de point seront enregistrées, même si aucun changement ne s'est produit. L'impulsion veille à ce que les données du fichier journal soient à jour.
    Spécifiez 0 si vous ne souhaitez pas utiliser l'option d'impulsion. Toutes les valeurs de point sont alors enregistrées dès qu'elles sont modifiées.
    CONSEIL:
    La valeur d'impulsion ne doit pas être inférieure à la fréquence maximale de mise à jour. Cependant, si vous spécifiez une fréquence d'impulsion de 0 (impulsion non utilisée), il n'y aura pas de conflit avec d'autres fréquences de mise à jour.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal