Configurer l'enregistrement des données (onglet Configuration)

Dans l'onglet
Configuration
, saisissez une brève description du modèle de journal des données et indiquez le nombre de valeurs de point à stocker.
Options
  • Nom de modèle
    Il s'agit du nom que vous indiquez lorsque vous enregistrez le modèle de journal des données. Pour enregistrer le modèle, cliquez sur
    Fermer
    ou sélectionnez
    Enregistrer
    dans le menu
    Fichier
    .
    Vous ne pouvez pas enregistrer un modèle de journal de données tant que vous n'avez pas ajouté au moins un point au modèle dans l'onglet
    Points dans le modèle
    .
  • Description
    Saisissez une brève description du modèle ne dépassant pas 50 caractères. Cette description est donnée à titre d'information.
  • Points de données maximum
    Saisissez le nombre total de valeurs de point à stocker. Lorsque ce nombre est atteint, les valeurs de point précédentes sont supprimées afin de libérer de l'espace pour les nouvelles valeurs. Plus la limite que vous définissez est élevée, plus le fichier de journal des données occupe d'espace sur l'ordinateur d'exécution ou, si vous enregistrez sur le chemin personnalisé d'un ordinateur distant, plus d'espace est requis sur l'ordinateur distant.
    La valeur minimale de stockage est 100. La valeur maximale est 1 000 000 pour la version 7.00.00 ou 300 000 pour les versions antérieures. La valeur par défaut est 1000.
    IMPORTANT:
    Les applications contenant un très grand nombre de points de données (ou un nombre proche de la limite) dans le modèle de journal des données prendront plus de temps à se fermer que les applications contenant un nombre plus restreint de points.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal