A propos de l'enregistrement des données
Utilisez l'enregistrement des données et l'objet graphique Tendance pour représenter graphiquement l'évolution dans le temps des valeurs de point.
Au moment de l'exécution, lorsque l'opérateur ouvre un fichier graphique contenant une tendance, cette dernière affiche les valeurs à partir du fichier journal des données pour le modèle de journal des données en cours d'exécution. Le modèle de journal des données spécifie les données à récupérer dans le fichier journal des données.
Utilisez les éditeurs suivants pour configurer l'enregistrement des données :
- Modèle de journal des données - crée un modèle de journal des données qui spécifie le nombre de valeurs d'enregistrement à stocker, les conditions déclenchant l'enregistrement des données et les points à surveiller.
- Démarrage - active l'enregistrement des données en cochant la case Enregistrement de données. Servez-vous également de cet éditeur pour indiquer le modèle de journal des données à utiliser lors de l’exécution.
- Graphiques - crée un affichage graphique contenant un objet graphique Tendance et le configure de façon à ce qu'il affiche les valeurs issues du modèle de journal des données. Indiquez à quoi l'objet Tendance ressemble, quelles valeurs de point afficher, l'heure de début, le laps de temps défini pour les données et le nom du modèle de journal de données.
Dès que le projet est lancé, il commence à enregistrer des valeurs dans le fichier journal des données. Lorsque le fichier est plein, les données les plus anciennes sont supprimées afin de libérer de l'espace pour les nouvelles données. L'application fournit des données du fichier journal à l'objet Tendance pour les points et le laps de temps spécifiés.
CONSEIL:
Le fichier journal des données est conservé lorsqu'une application est redémarrée après un arrêt ou une coupure de courant. Vous pouvez supprimer le fichier journal de l'ordinateur d'exécution au démarrage du projet.
Fournir une réponse