Causes des erreurs d'exécution survenues lors de l'enregistrement des données

Lors de l'exécution, l'application consigne dans FactoryTalk Diagnostics les erreurs relatives à l'enregistrement des données dans les cas suivants :
  • Si pour une raison quelconque la communication entre le modèle de journal des données et le fichier journal des données échoue ou est interrompue, l'enregistrement des données ne sera restauré qu'une fois l'application relancée. L'application enregistrera une erreur.
  • Au démarrage de votre projet lors de l'exécution, l'application enregistre une erreur si l'un des points spécifiés dans le modèle du journal des données en cours n'existe pas.
  • Si le fichier journal des données est endommagé ou incorrect, il est supprimé et recréé, puis l'application enregistre une erreur.
  • Si les données ne sont pas enregistrées dans un dossier sur l'ordinateur d'exécution, mais sur un ordinateur distant sur un réseau, l'ordinateur d'exécution et l'ordinateur distant doivent appartenir au même domaine. Sinon, le dossier du journal ne peut pas être créé et l'application consigne une erreur.
  • Si les données sont enregistrées dans un chemin incorrect, le dossier du journal ne peut pas être créé et l'application consigne une erreur. Une des raisons pour lesquelles le chemin peut être incorrect est que le dossier de niveau supérieur du chemin doit être partagé et ne l'est peut être pas.
  • Si le périphérique de stockage est saturé en raison d'un manque d'espace disque, l'enregistrement des données s'arrête et l'application enregistre une erreur. Lorsque suffisamment d'espace disque devient disponible, l'enregistrement des données continue, mais les données qui auraient dû être enregistrées au cours de cet intervalle ne peuvent pas être récupérées.
  • S'il n'y a pas suffisamment d'espace disque au démarrage de l'application, le modèle du journal des données ne démarre pas en même temps que l'application et l'application enregistre une erreur.
  • Si le modèle de journal des données contient un type de point incorrect, tel qu'un point de type chaîne, l'application enregistre une erreur et le point est retiré de la scrutation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal