Arrêter une application d'exécution

Vous devrez peut-être arrêter une application d'exécution. La fermeture de l'application entraîne l'arrêt du système d'exécution.
Pour arrêter une application d'exécution, effectuez l'une des opérations suivantes
  • Appuyez sur un bouton d'arrêt sur un affichage graphique.
  • Cliquez sur le bouton de fermeture qui se trouve à droite de la barre de titre. Pour cela, sélectionnez l'option
    Barre de titre
    dans la boîte de dialogue
    Paramètres du projet
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal