Surveiller l'utilisation de la mémoire RAM d'exécution
Les options de l’onglet
Mémoire
dans l’éditeur de Connexions globales
permettent aux développeurs de surveiller la quantité de mémoire utilisée par l’application lors de son exécution. Il est vivement recommandé d'utiliser ces connexions lors du développement et du test des applications FactoryTalk View ME afin de garantir que celles-ci n'excèdent pas les limites imposées sur le plan matériel. Si l'application excède les limites imposées par les terminaux PanelView Plus et PanelView Plus CE, il convient de la modifier afin de réduire l'utilisation de la mémoire ou, si possible, de la déployer sur une plate-forme PC telle qu'un PC industriel PanelView Plus.Lors du développement et du test de l'application, celle-ci doit être exécutée sur le terminal PanelView Plus ou PanelView Plus CE avec la connexion Utilisation mémoire RAM ME Runtime activée. Le développeur de l'application doit alors parcourir tous les écrans et tester toutes les fonctions afin de surveiller l'utilisation de la mémoire.
Limites matérielles
- Les plateformesPanelView PlusetPanelView Plus CEont une limitation de processus de 32 Mo, ce qui signifie que l’application ne peut pas consommer plus de 32 Mo de mémoire lors de l’exécution. Utilisez la fonction Utilisation mémoire RAM ME Runtime pour déterminer si l'application que vous développez s'approche de cette limite.
- Lors de son exécution sur les plates-formes PanelView Plus et PanelView Plus CE, FactoryTalk View ME Station possède un seuil de cache de 26 Mo pour la connexion des points. Si l'utilisation de la mémoire RAM lors de l'exécution excède 26 Mo, la performance des modifications d'affichage est fortement réduite, car le système ajoute et supprime des connexions de points dans le cache. Si la valeur de l'option Utilisation mémoire RAM ME Runtime excède 26 Mo et que vous constatez un ralentissement des performances de l'application, modifiez éventuellement l'application afin de réduire l'utilisation de la mémoire ou déplacez-la vers une plate-forme PC.
- Les connexions globales peuvent également permettre de surveiller les options Utilisation mémoire RAM totale et Mémoire RAM disponible d'une application. Lors du développement d'une application FactoryTalk View ME, il est conseillé de surveiller ces valeurs afin de garantir que l'application n'excède pas la quantité de mémoire RAM disponible installée sur le terminal.
Fournir une réponse