Utilisation mémoire RAM totale
Lorsque cette connexion est affectée et que la valeur de la connexion Utilisation mémoire RAM distante est différente de zéro, l'application écrit dans cette connexion, une fois toutes les 10 secondes, la quantité de RAM (en kilo-octets) utilisée par tous les processus exécutés sur le terminal.
Une connexion de lecture-écriture. Affecter un point analogique.
Fournir une réponse