Utilisation mémoire RAM ME Runtime
Lorsque cette connexion est affectée et que la valeur de la connexion Utilisation mémoire RAM distante est différente de zéro, l'application écrit dans cette connexion, une fois toutes les 10 secondes, la quantité de RAM (en kilo-octets) utilisée par l'application d'exécution.
Une connexion de lecture-écriture. Affecter un point analogique.
Fournir une réponse