A propos des connexions globales

Les connexions globales sont des connexions qui s'appliquent à l'intégralité de votre application d'exécution. Elles permettent à la source de données de contrôler votre application ou d'interagir avec elle lors de l'exécution.
Utilisez les connexions globales pour :
  • Mettez à jour la date et l'heure au niveau de la source de données à l'aide de la date et de l'heure du terminal d'exécution.
  • Mettre à jour la date et l'heure sur le terminal d'exécution en utilisant celles de la source des données.
  • Signaler le numéro d'affichage actuel à la source de données.
  • Avertir la source de données en cas d'impression d'un affichage.
  • Modifier à distance l'affichage du terminal d'exécution (à partir de la source des données).
  • Fermer les affichages Au premier plan
  • Appliquer des fichiers de paramètres ou des listes de paramètres aux espaces réservés de points dans les affichages modifiés.
  • Imprimer l'affichage actuel à partir de la source de données.
  • Exécuter jusqu'à cinq macros à partir de la source de données, en cas de modification du résultat d'une expression ou d'un point.
  • Définir l'intensité du rétroéclairage sur un terminal MobileView, PanelView Plus 7, PanelView Plus 6, PanelView Plus, PanelView Plus Compact ou PanelView Plus CE.
  • Surveiller l'utilisation de la mémoire RAM d'exécution à des fins de dépannage.
L'utilisation des différentes connexions globales est facultative.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal