Créer une application Machine Edition

Vous pouvez créer une application
FactoryTalk View ME
lorsque vous démarrez
FactoryTalk View Studio
ou lorsque
FactoryTalk View Studio
est ouvert.
Pour créer une application Machine Edition
  1. Si
    FactoryTalk View Studio
    n'est pas démarré, démarrez-le
    FactoryTalk View Studio
    .
  2. Si
    FactoryTalk View Studio
    est démarré, dans le menu
    Fichier
    , sélectionnez l'option
    Nouvelle application
    ou cliquez sur l'outil
    Nouvelle application
    . Si une application est déjà ouverte,
    FactoryTalk View Studio
    vous demande si vous souhaitez fermer l'application qui est actuellement ouverte. Cliquez sur
    Oui
    .
  3. Dans l'onglet
    Nouveau
    de la boîte de dialogue
    Créer/Ouvrir une application Machine Edition
    , saisissez un nom pour l'application dans la zone
    Nom d'application
    .
  4. (Facultatif) Saisissez une description de l'application. Vous pouvez également modifier la description dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    de l'application une fois que l'application a été créée.
  5. Sélectionnez une langue pour l'application.Vous pouvez ajouter des langues supplémentaires dans la boîte de dialogue
    Configuration de la langue
    une fois l'application créée.
  6. Sélectionnez une résolution pour l'application. Vous pouvez modifier la résolution dans l'
    Editeur des paramètres du projet
    une fois l'application créée.
  7. Cliquez sur
    Créer
    .
FactoryTalk View Studio
crée les dossiers et les fichiers de l'application, puis affiche la nouvelle application dans la fenêtre d'exploration. Le système crée automatiquement un affichage appelé
PRINCIPAL
et définit le graphique initial sur
Principal
.
Par défaut, les fichiers de l'application sont stockés sous :
\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\<ApplicationName>
L'extension du fichier de l'application est .med.
Vous pouvez personnaliser l'emplacement à l'aide de l'Utilitaire de configuration du chemin d'accès au dossier des projets IHM.
Pour personnaliser le dossier des projets IHM
  1. Ouvrir l'Utilitaire de configuration du chemin d'accès au dossier des projets IHM
    CONSEIL:
    Vous pouvez trouver l'utilitaire dans le menu Démarrer ou dans C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise.
    Assurez-vous que le projet IHM n'est pas utilisé par
    FactoryTalk View Studio
    ou
    FactoryTalk View ME Station
    .
  2. Spécifiez un nouveau dossier de stockage des projets IHM.
  3. Sélectionnez
    Appliquer
    .
  4. Redémarrez l'ordinateur serveur IHM.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal