Tester une application au cours du développement

Vous pouvez tester une application avant de créer l’application d’exécution.
Pour tester une application au cours du développement
  • Une fois l'application ouverte, sélectionnez
    Application de test
    dans le menu
    Application
    , ou cliquez sur l'icône
    Application de test
    dans la barre d'outils.
Un émulateur FactoryTalk View ME Station s'ouvre sur l'ordinateur de développement et exécute l'application. L'utilisation du système d'exécution sur l'ordinateur de développement est limitée à deux heures.
CONSEIL:
Pour tester un seul affichage graphique, avec l'affichage graphique ouvert, sélectionnez
Affichage test
dans le menu
Affichage
. Les objets sur l’affichage sont activés et reliés aux points qui leur sont affectés. Dans ce mode, seuls les points reliés à l'affichage fonctionneront, contrairement aux liens vers les autres affichages, les alarmes ou autres fonctions.
Si vous avez configuré l'utilisation de plusieurs langues pour les messages locaux et les objets graphiques, ces messages et objets seront affichés, en mode test, dans la langue actuelle de l'application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal