Prise en charge de versions multiples

Vous pouvez utiliser la version actuelle de
FactoryTalk View Studio
pour créer des fichiers d'application d'exécution ME (*.mer) qui fonctionneront sur les versions précédentes de ME Station. Ces options sont disponibles dans la boîte de dialogue
Créer une application d'exécution
.
Ouvrir des applications
Si vous ouvrez une application créée sous une version antérieure de
FactoryTalk View Studio
ou RSView Studio, l’application sera convertie à la version en cours de
FactoryTalk View Studio
. Une fois l'application convertie, il est impossible de l'ouvrir avec des versions antérieures de
FactoryTalk View Studio
ou RSView Studio. Toutefois, vous pouvez toujours créer des fichiers d'application d'exécution que vous pourrez ouvrir avec des versions antérieures de ME Station.
Importer des applications
Lorsque vous importez des fichiers d’application d’une version antérieure,
FactoryTalk View
crée une copie de l’application pour la version actuelle de
FactoryTalk View
. La version antérieure n'est pas altérée.
Il est impossible d'importer des applications dans
FactoryTalk View Studio
créées avec des versions ultérieures à celle actuellement en cours d'exécution.
CONSEIL:
Lorsqu'un fichier d'exécution a été créé pour une version antérieure, le comportement au cours du test d'exécution sous la version actuelle de
FactoryTalk View Studio
peut différer du comportement d'exécution réel sous la version antérieure choisie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal