Ouvrir des applications
Ouvrez une application lorsque vous démarrez
FactoryTalk View Studio
ou lorsque FactoryTalk View Studio
est ouvert.A leur ouverture, les fichiers d'application de
FactoryTalk View ME
sont convertis dans la version en cours de FactoryTalk View
. Une fois l'application convertie, il est impossible de l'ouvrir avec des versions antérieures de FactoryTalk View Studio
. Toutefois, vous pouvez toujours utiliser la version en cours de FactoryTalk View Studio
pour créer des fichiers d'application d'exécution que vous pourrez ouvrir avec des versions antérieures de ME Station.Si une application a été créée dans des versions antérieures de
FactoryTalk View ME
, lorsque vous ouvrez l'application dans la version actuelle de FactoryTalk View Studio
, assurez-vous que les adresses IP de l'application ne contiennent pas de zéro. FactoryTalk Linx
interprète un zéro en tant que caractère de tête comme notation octale. Par exemple, l'adresse IP 131.200.13.111 est correcte, mais l'adresse 131.200.013.111 ne l'est pas. Avant d'ouvrir l'application, modifiez le fichier Nodes.csv de l'application dans le Bloc-notes en supprimant les zéros des adresses IP.Pour ouvrir une application dans
FactoryTalk View Studio
, l'utilisateur connecté doit disposer des droits d'accès en lecture/écriture pour le sous-dossier contenant les applications IHM. Si les utilisateurs de FactoryTalk View Studio
ne sont pas désignés comme « utilisateurs avec pouvoir » en termes de sécurité, il est possible qu'ils ne disposent pas des droits d'accès en écriture.Pour ouvrir une application
- SiFactoryTalk View Studion'est pas démarré, démarrez-leFactoryTalk View Studio.
- SiFactoryTalk View Studioest démarré, dans le menuFichier, sélectionnezOuvrir une applicationou cliquez sur l'outilOuvrir une application
. Si une application est déjà ouverte, FactoryTalk View Studiovous demande si vous souhaitez fermer l'application actuellement ouverte. Cliquez surOui. - Dans l'ongletExistant, sélectionnez l'application à ouvrir.La résolution et la version utilisées la dernière fois que l'application a été ouverte sont affichées.
- Si l'application prend en charge plusieurs langues, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez ouvrir l'application.
- Cliquez surOuvrir.
CONSEIL:
Pour ouvrir deux applications simultanément, par exemple afin de copier des images et des objets graphiques entre les applications, démarrez deux instances de
FactoryTalk View Studio
.Fournir une réponse