Ouvrir une application utilisée récemment
Vous pouvez ouvrir une application utilisée récemment à partir du menu
Fichier
.Pour ouvrir une application utilisée récemment
- Dans le menuFichier, sélectionnezApplications récentes.
- Cliquez sur le nom de l'application dans la liste.
- Si une application est déjà ouverte,FactoryTalk View Studiovous demande si vous souhaitez fermer l'application qui est actuellement ouverte. Cliquez surOui.
L'application s'ouvre dans la dernière langue utilisée.
Fournir une réponse