Paramètres du dossier Projets IHM
Par défaut, les projets de serveur IHM SE et ME sont stockés dans les projets C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects et C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\ME\HMI sur l'ordinateur du serveur IHM. Pour améliorer la sécurité et empêcher les modifications non autorisées de ces projets, les administrateurs Windows peuvent utiliser l'Utilitaire de configuration du chemin d'accès au dossier des projets IHM pour spécifier un nouveau dossier destiné à accueillir les projets HMI SE et ME, auquel seuls les utilisateurs disposant des autorisations peuvent accéder.
La personne qui configure le nouveau dossier de projets IHM reçoit un contrôle total sur ce dossier. Après la configuration, le dossier hérite de la sécurité de son dossier parent et son accès est configuré pour les groupes d'utilisateurs suivants :
- NT AUTHORITY\SYSTEM : Contrôle total
- NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE : Contrôle total
- NT AUTHORITY\BATCH : Toutes les autorisations à l'exception de deux autorisations avancées : « Modifier les autorisations » et « Prendre possession »
- BUILTIN\Administrators : Contrôle total
- NT AUTHORITY\SERVICE : Toutes les autorisations à l'exception de deux autorisations avancées : « Modifier les autorisations » et « Prendre possession »
Ne modifiez pas ces groupes d'utilisateurs ni leurs accès tels qu'indiqués ci-dessus, car ils sont nécessaires au bon fonctionnement de FactoryTalk View. Pour permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs d'accéder au dossier des projets IHM, vous devez leur accorder le contrôle total et vous assurer que les sous-dossiers et les fichiers héritent de ces autorisations.
CONSEIL:
Soyez attentif au comportement de Windows lors de la configuration de la sécurité du dossier. Ainsi, si l'accès d'un dossier est configuré uniquement pour le groupe Administrateurs, ce dossier est en lecture seule pour les utilisateurs, même s'ils font partie du groupe Administrateurs. Assurez-vous que l'utilisateur lui-même dispose des autorisations de lecture et d'écriture sur le dossier.
Si vous choisissez d'utiliser le dossier par défaut, les administrateurs Windows peuvent renforcer les paramètres de sécurité du dossier Windows sur l'ordinateur du serveur IHM en procédant comme suit :
- Supprimez le groupeINTERACTIVEdes propriétés de sécurité du dossier.
- Ajoutez des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs spécifiques et attribuez leurs autorisations à ce dossier si nécessaire.
Fournir une réponse