Importation et conversion d'une application
Vous pouvez importer les fichiers d'application suivants vers
FactoryTalk View Studio
et les convertir en fichiers application de la version actuelle de FactoryTalk View ME
à l'aide de l'Assistant d'importation Machine Edition :- Application Machine EditionRSView®(.med)
- ApplicationFactoryTalk View ME(.med)
Lors de l'importation d'une application :
- Si l'application contient des nœuds de pilote direct, l'Assistant d'importation crée une rubrique RSLinx pour chaque nœud de pilote direct qu'il trouve. Toutes les rubriques sont ensuite converties en raccourcis de périphériques à exécuter avec FactoryTalk Linx. RSLinx Classic et FactoryTalk Linx doivent être installés pour effectuer la conversion.
- Si l'application inclut des points de type bloc d'alarme, le processus de conversion crée des références directes pour chacun des points de type bloc importés. La référence directe est basée sur le nom et l'adresse du point de type bloc original et est suivie du modificateur « L ». Le modificateur « L » est suivi du nombre d'éléments à lire. Ce nombre est obtenu en divisant le nombre de bits définis pour le point de type bloc par le nombre de bits dans chaque élément d'adresse (en supposant qu'il s'agisse d'un mot de 16 bits). Par exemple, si le point de type bloc d'origine a 47 bits définis et que l'adresse utilisée est N7:0, il sera converti en une référence directe de la forme N7:0,L3.
- Si les fichiers d'application sont créés avec une version antérieure deFactoryTalk View,FactoryTalk Viewcréera une copie de l'application pour la version actuelle et ne changera pas la version antérieure.
- PanelView Plus 7 Standardsera convertie enPanelView Plus 7 Performanceou en application de taille personnalisée, et les limites d'application seront supprimées. Si vous voulez une applicationPanelView Plus 7 Standard, spécifiez la taille de la fenêtre du projet dans la boîte de dialogueParamètres du projetune fois l'application importée.
- L'application Compact Machine Edition sera convertie en une application standard, de type non Compact, et les limites d'application seront supprimées. Si vous voulez une applicationPanelView Plus 6 Compact, spécifiez la taille de la fenêtre du projet dans la boîte de dialogueParamètres du projetune fois l'application importée.
Vous pouvez utiliser les fichiers d'application de la version en cours pour créer des fichiers d'exécution de versions antérieures dans
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités prises en charge dans différentes versions de FactoryTalk View Studio
.FactoryTalk View
, voir l'annexe G du Guide de l'utilisateur de
.FactoryTalk View ME
Vous ne pouvez pas importer des applications créées avec des versions plus récentes de
FactoryTalk View Studio
que celle exécutée actuellement. Par exemple, si vous exécutez la version 7.0, vous ne pouvez pas importer une application créée avec la version 8.0.Fournir une réponse