Configurer les pilotes de téléchargement

Avant de pouvoir transférer des fichiers entre votre ordinateur de bureau et un terminal sur réseau, vous devez configurer un pilote sur chaque machine. Le type de pilote dont vous avez besoin dépend du type de réseau qui les connecte entre eux.
Pour configurer un pilote de téléchargement sur votre ordinateur de bureau
  1. Dans
    FactoryTalk View Studio
    , sélectionnez l'onglet
    Communications
    dans la fenêtre d'
    Exploration
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique qui identifie votre ordinateur, puis sélectionnez
    Ajouter un pilote
    .
  3. Sélectionnez le pilote pour le type de réseau sur lequel le terminal est installé et cliquez sur
    OK
    .
  4. Dans la fenêtre de configuration du pilote qui s'ouvre, configurez le pilote et cliquez sur
    OK
    .
Lorsque vous retournez dans l'
Explorateur de communications
, le nouveau pilote apparaît dans l'arborescence.
Pour configurer un pilote de téléchargement sur le terminal
  1. Démarrez le terminal et passez au mode Configuration.
  2. Dans la boîte de dialogue
    FactoryTalk View ME Station
    , cliquez sur
    Paramètres du terminal
    .
  3. Sélectionnez
    Réseaux et communications > Communications
    FactoryTalk Linx
    .
  4. Sélectionnez le type de réseau auquel le terminal est connecté et cliquez sur
    Modifier le pilote
    .
  5. Dans la fenêtre de configuration du pilote qui s'ouvre, configurez le pilote et cliquez sur
    Fermer
    . Le pilote doit être pour le même type de réseau que vous avez configuré sur l'ordinateur de bureau.
  6. Redémarrez le terminal pour charger la nouvelle configuration.
Pour communiquer avec le terminal
  1. Dans
    FactoryTalk View Studio
    , sélectionnez l'
    Explorateur de communications
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du réseau en dessous du périphérique de premier niveau qui identifie votre ordinateur et sélectionnez
    Arrêter la navigation
    .
  3. Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur la même icône et sélectionnez
    Lancer la navigation
    . Le terminal que vous venez de configurer apparaît comme nœud sous le pilote, avec tous les périphériques sur le réseau configurés avec ce pilote.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal