A propos des pilotes de communication

Les pilotes de communication ont deux fonctions :
  • Permettre à
    FactoryTalk View ME Station
    d'échanger des informations de points avec les divers périphériques Allen-Bradley.
  • Permettre au terminal d'accepter les fichiers d'application d'exécution (.mer).
Pour ajouter un pilote
  1. Dans l'
    Explorateur des communications
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur la station de travail et sélectionnez
    Ajouter un pilote
    .
  2. Dans la liste
    Pilotes disponibles
    qui apparaît, sélectionnez le pilote
    FactoryTalk Linx
    à ajouter.
Pour configurer un pilote de téléchargement
Si votre réseau n'est pas un réseau Ethernet, vous devez configurer un pilote de téléchargement sur le terminal sur lequel votre application sera exécutée. Si vous utilisez un lien Ethernet, vous n'avez pas besoin de configurer le pilote. Le pilote Ethernet est sélectionné par défaut.
  1. Démarrez
    FactoryTalk View ME Station
    sur le terminal. La boîte de dialogue
    FactoryTalk View ME Station
    s'ouvre. Voici la première boîte de dialogue du mode Configuration du terminal.
  2. Cliquez sur
    Paramètres du terminal
    , sélectionnez ensuite
    Réseaux et communications > Communications
    FactoryTalk Linx
    .
  3. Dans la boîte de dialogue
    Configuration
    FactoryTalk Linx
    , sélectionnez le type de réseau, et cliquez ensuite sur
    Modifier le pilote
    .
  4. Procédez aux modifications nécessaires du pilote et fermez la fenêtre.
  5. Redémarrez le terminal pour charger la nouvelle configuration.
    CONSEIL:
    Les terminaux
    PanelView Plus 7 Standard
    ,
    PanelView Plus 6 Compact
    ou
    PanelView Plus Compact
    ne prennent pas en charge les pilotes de communication
    Kepware
    Hilscher Universal et
    Modbus
    Plus. Cependant, le terminal
    PanelView Plus 6 Compact
     1000 prend en charge ces pilotes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal