Importer une application

Pour importer une application et la convertir à la version actuelle de
FactoryTalk View ME
, utilisez
FactoryTalk View Studio
et l'Assistant d'importation Machine Edition.
Pour importer une application
  1. Si
    FactoryTalk View Studio
    n'est pas démarré, démarrez
    FactoryTalk View Studio
    .
  2. Si
    FactoryTalk View Studio
    est démarré, dans le menu
    Fichier
    , sélectionnez l'option
    Nouvelle application
    ou cliquez sur l'outil
    Nouvelle application
    . Si une application est déjà ouverte,
    FactoryTalk View Studio
    vous demande si vous souhaitez fermer l'application qui est actuellement ouverte. Cliquez sur
    Oui
    .
  3. Dans l'onglet
    Nouveau
    de la boîte de dialogue
    Créer/Ouvrir une application Machine Edition
    , saisissez un nom pour l'application dans la zone
    Nom d'application
    .
  4. (Facultatif) Saisissez une description de l'application.Vous pouvez également modifier la description dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    de l'application une fois que l'application a été importée.
    CONSEIL:
    Si l'application convertie contient un commentaire de fichier d'application, ce commentaire écrasera votre description lors de l'importation de l'application.
  5. Sélectionnez une langue pour l'application. Vous pouvez ajouter des langues supplémentaires dans la boîte de dialogue
    Configuration de la langue
    une fois l'application importée.
  6. Cliquez sur
    Importer
    pour démarrer l'Assistant d'importation Machine Edition.
  7. Dans la fenêtre
    Assistant d'importation Machine Edition - Type d'importation
    , sélectionnez le type de fichier à importer, puis cliquez sur
    Suivant
    .
  8. Dans la boîte de dialogue
    Assistant d'importation Machine Edition - Fichier d'importation
    , saisissez le nom du fichier à importer ou cliquez sur le bouton Parcourir pour le sélectionner.
  9. Si vous importez une application
    FactoryTalk View ME
    (.med), cliquez sur
    Terminer
    .
  10. Si vous n'importez pas d'application
    FactoryTalk View ME
    (.med), cliquez sur
    Suivant
    . Dans la boîte de dialogue
    Assistant d'importation Machine Edition - Options d'importation
    , spécifiez la conversion d'affichage graphique et la propriété Touch. Ensuite, cliquez sur
    Terminer
    .
L'Assistant d'importation Machine Edition convertit l'application importée en application Machine Edition et l'affiche dans la fenêtre d'exploration. Le système crée automatiquement un affichage appelé
PRINCIPAL
et définit le graphique initial sur
Principal
.
Par défaut, les fichiers convertis sont stockés sous :
\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\<ApplicationName>
L'extension du fichier de l'application est .med.
CONSEIL:
  • Le format de résolution d'origine est conservé lors de l'importation et de la conversion. Vous pouvez le modifier dans l'
    Editeur de paramètres du projet
    après l'importation de l'application.
  • Si des erreurs se produisent lors de la conversion, un message décrivant les erreurs s'affiche et les erreurs sont consignées dans un fichier
    convert.log
    situé dans le dossier racine du projet ME.
  • Si vous ne parvenez pas à convertir la base de données de points lors de l'importation d'une application PVC sur un ordinateur qui exécute une instance de
    SQL Server®
     2008 R2 Standard 64 bits, redémarrez l'ordinateur et relancez l'importation de l'application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal