Exemple : Mise à l'échelle de la taille d'un objet
Si l'utilisateur sélectionne l'option de mise à l'échelle, les objets seront mis à l'échelle au niveau de la taille, de façon à ce qu'ils occupent la même zone relative dans le nouvel affichage, avec la formule suivante :
- Nouvelle largeur d'objet = (Nouvelle largeur d'affichage/Ancienne largeur d'affichage) x largeur d'objet actuel
- Nouvelle hauteur d'objet = (Nouvelle hauteur d'affichage/Ancienne hauteur d'affichage) x hauteur d'objet actuel
Sur un affichage 640x480, un bouton fait 20 pixels en largeur et 40 en hauteur.
Si l'affichage est réduit à 320x240, le bouton sera mis à l'échelle : 10 pixels en largeur et 20 pixels en hauteur.
- Nouvelle largeur d'objet = (320/640) x 20 = 10
- Nouvelle hauteur d'objet = (240/480) x 40 = 20
Si l'affichage est augmenté à 800x600, le bouton sera mis à l'échelle à 25 x 50.
- Nouvelle largeur d'objet = (800/640) x 20 = 25
- Nouvelle hauteur d'objet = (600/480) x 40 = 50CONSEIL:La taille de police du texte importé ne changera pas.
Fournir une réponse