Sélectionner des options d'importation

Les options présentes dans la fenêtre
Assistant d'importation Machine Edition - Options d'importation
dépendent du type de fichier d'application que vous importez.
Conversion de la taille de la fenêtre
  • Adopter la nouvelle taille de la fenêtre
    Sélectionnez cette option pour indiquer une nouvelle taille de fenêtre pour le projet importé. La taille indiquée s'applique à tous les affichages de remplacement.
  • Taille (pixels)
    Choisissez une taille de fenêtre dans la liste. Si vous choisissez une taille de fenêtre standard, les zones Largeur et Hauteur sont remplies automatiquement. Si vous choisissez une taille personnalisée, saisissez dans ces zones la largeur et la hauteur de la fenêtre personnalisée, en pixels.
  • Exemple de mise à l'échelle
    Si cette option est désactivée, les affichages seront redimensionnés et les objets conserveront leurs tailles et positions d'origine dans l'affichage. Par conséquent, certains objets déborderont de la zone d'affichage, mais vous pourrez tout de même les sélectionner et les déplacer dans l'affichage. S'ils ne sont pas déplacés vers l'affichage, ils ne seront pas visibles lors de l'exécution.
    CONSEIL:
    Si vous sélectionnez l'option de mise à l'échelle, le texte importé gardera sa taille de police d'origine.
Conversion de la propriété Touch
  • Rendre les objets graphiques tactiles à partir d'applications avec pavé uniquement
    Cochez cette case si vous voulez que l'opérateur puisse appuyer sur des avec un écran tactile ou une souris.
    Décochez cette case si vous voulez que l'opérateur ne puisse appuyer sur des objets qu'avec un pavé numérique ou un clavier externe.
  • Aligner en haut à gauche et ajouter des espaces pour harmoniser l'alignement existant
    Lorsque cette option est sélectionnée, les légendes de l'application importée sont alignées en haut à gauche et des espaces et retours chariot sont ajoutés afin de constituer une seule légende sans retour à la ligne automatique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal