Exemple : Mise à l'échelle de la position d'un objet
Si l'utilisateur sélectionne l'option de mise à l'échelle, les objets seront mis à l'échelle au niveau de la taille, de façon à ce qu'ils occupent la même position relative dans le nouvel affichage, avec la formule suivante :
- Nouvel objet gauche = (Nouvelle largeur d'affichage/Ancienne largeur d'affichage) x objet gauche actuel
- Nouveau bord supérieur d'objet = (Nouvelle hauteur d'affichage/Ancienne hauteur d'affichage) x bord supérieur d'objet actuel
Sur un affichage 640x480, un bouton est situé à 20,40.
Si l'affichage est réduit à 320x240, le bouton sera changé en 10,20.
- Nouveau bord gauche d'objet = (320/640) x 20 = 10
- Nouvelle hauteur d'objet = (240/480) x 40 = 20
Si l'affichage est augmenté à 800x600, le bouton sera mis à l'échelle à 25,50.
- Nouveau bord gauche d'objet = (800/640) x 20 = 25
- Nouvelle hauteur d'objet = (600/480) x 40 = 50CONSEIL:La taille de police du texte importé ne changera pas.
Fournir une réponse