Convertir des nœuds de pilote direct dans les applications importées

Si l'application que vous importez contient des nœuds de pilote direct, l'assistant d'importation va créer une rubrique RSLinx pour chaque nœud de pilote direct qu'il trouve. Toutes les rubriques sont ensuite converties en raccourcis de périphérique pour une exécution avec
FactoryTalk Linx
. Pour effectuer cette conversion en deux étapes,
RSLinx Classic
et
FactoryTalk Linx
doivent être installés.
Pour créer des rubriques après l'importation, procédez comme suit dans
RSLinx Classic
avant d'importer l'application.
Pour valider les nœuds de pilote direct dans
RSLinx Classic
  1. Créez le(s) pilote(s) RSLinx approprié(s), si ce n'est pas déjà fait (AB_ETH-1, par exemple).
  2. S'il s'agit d'un pilote Ethernet (AB_ETH-1), ajoutez l'adresse IP de chaque nœud de pilote direct à la configuration du pilote Ethernet.
  3. Démarrez RSWho et sélectionnez chaque périphérique associé à chaque nœud de pilote direct (par exemple, 131.200.13.128).
Si vous ne suivez pas cette procédure dans cet ordre, les rubriques créées par le code d'importation seront incorrectes et devront être corrigées avec l'
Editeur de rubrique
dans
RSLinx Classic
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal