A propos des propriétés d'une application

Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l'application ?
Dans la fenêtre d'
Exploration
, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône et sélectionnez
Propriétés
.
Les propriétés de l'application comprennent le nom et la description de l'application. La boîte de dialogue
Propriétés
de l'application montre le nom et la description spécifiés au moment de la création de l'application.
Utilisez la boîte de dialogue
Propriétés
de l'application pour modifier les propriétés générales d'une application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal