Options de la boîte de dialogue Propriétés de l'application
Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés
de l'application.Options | Descriptions |
|---|---|
Nom | Il s'agit du nom spécifié dans l'onglet Nouveau de la fenêtre Créer/Ouvrir une application Machine Edition au moment de la création de l'application. Il ne peut pas être modifié ici. |
Description | Il s'agit de la description spécifiée dans l'onglet Nouveau de la fenêtre Créer/Ouvrir une application Machine Edition au moment de la création de l'application. Vous pouvez modifier cette description à tout moment |
Fournir une réponse