Changement de langue

Le changement de langue vous permet de déployer une application dans différentes langues. Au moment de la conception, vous pouvez concevoir une application comprenant des chaînes de texte définies par l'utilisateur dans 40 langues différentes. Lors de l'exécution, vous pouvez choisir parmi 20 langues de manière dynamique grâce au bouton Changer de langue, disponible pour chaque langue.
Les chaînes de texte définies par l'utilisateur et qui prennent en charge le changement de langue sont celles que l'opérateur voit dans l'application lors de l'exécution, notamment :
  • Des objets texte créés dans les affichages des objets globaux et graphiques
  • Des titres des graphiques et des affichages graphiques d'objet indiqués dans la boîte de dialogue
    Paramètres d'affichage
  • Des étiquettes et légendes sur des affichages graphiques, y compris les étiquettes de déclenchement d'alarmes
  • Des variables numériques de date et d'heure incorporées
  • Messages d'alarme, locaux et d'informations
  • Légendes et messages courts dans les boîtes de dialogue des boutons
    Gestion des utilisateurs
    et de la boîte de dialogue
    Signature électronique
  • Chaînes de texte définies dans les propriétés étendues des points de contrôleur
    CONSEIL:
    Assurez-vous de définir la langue par défaut du contrôleur lorsque l'option multilingue est activée.
    • Si la langue demandée est indisponible dans le contrôleur, l'application affiche la langue par défaut définie et activée dans l'IHM.
    • Si la langue par défaut de l'IHM n'est pas définie dans le contrôleur, l'application utilise la langue par défaut du contrôleur ou la langue unique sans ID.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal