Les chaînes de texte que vous ne pouvez pas exporter et importer

Vous ne pouvez ni exporter ni importer les chaînes de texte suivantes :
  • du texte appartenant à l'interface utilisateur graphique du logiciel
    FactoryTalk View Studio
    ou Machine Edition, par exemple les messages d'erreur système, le texte des boîtes de dialogue ou les menus. Ces éléments s'affichent dans la même langue que celle du système d'exploitation et sont traduites lorsque
    FactoryTalk View
    est localisé.
  • du texte pouvant être affiché lors de l'exécution, mais qui est utilisé pour le fonctionnement de l'application, comme les noms de fichier des affichages graphiques
  • du texte que vous pouvez ajouter à une application, comme des descriptions de points et des constantes de chaînes dans des expressions
  • des informations de points système qui sont affichées dans la même langue que le système d'exploitation
  • des chaînes dans des fichiers recettes
Pour plus d'informations sur les éléments que vous pouvez exporter et importer, consultez la rubrique « Configurer le changement de langue » dans le
Guide de l'utilisateur
FactoryTalk View ME
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal