Ajouter une langue à une application

Utilisez le bouton
Ajouter
de l’onglet
Général
de la boîte de dialogue
Configuration de la langue
afin d’ajouter une langue à une application.
La liste des langues de la boîte de dialogue
Ajouter une langue
montre les différentes langues prises en charge par l'ordinateur de conception sur lequel s'exécute
FactoryTalk View Studio
.
Pour ajouter une langue à une application
  1. Dans la boîte de dialogue
    Configuration de la langue
    , cliquez sur
    Ajouter
    .
  2. Dans la boîte de dialogue
    Ajouter une langue
    , sélectionnez la langue à ajouter à l'application et cliquez sur
    OK
    .
La boîte
Ajouter une langue
se ferme et la langue sélectionnée est ajoutée à la liste dans l'onglet
Général
.
CONSEIL:
Les langues disponibles dans la boîte de dialogue
Ajouter une langue
sont celles prises en charge par le système d'exploitation de l'ordinateur. Elles ne sont pas nécessairement installées sur l'ordinateur. Si la langue sélectionnée n'est pas installée, un message d'avertissement apparaît dans la
liste des
diagnostics
en bas de l'explorateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal