Modifier la langue par défaut d'une application

Lorsqu'une application est ouverte dans
FactoryTalk View Studio
, vous pouvez modifier la langue par défaut.
Pour modifier la langue par défaut d'une application
  1. Dans la boîte de dialogue
    Configuration de la langue
    , sélectionnez la langue que vous souhaitez définir comme langue par défaut.
  2. Cliquez sur le bouton
    Définir par défaut
    .
La coche apparaît désormais en regard de la langue que vous avez sélectionnée.
CONSEIL:
Si vous modifiez la langue par défaut et que vous filtrez les étiquettes de déclenchement des objets d'alarme, vous devez à nouveau spécifier manuellement les étiquettes de déclenchement pour chaque objet filtrant les alarmes.
Lorsque vous enregistrez des composants d'une application en cours de conception, les chaînes de texte qui leur sont associées, comme les légendes, les messages locaux, etc., sont sauvegardées dans la langue actuelle de l'application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal