Boîte de dialogue Configuration de la langue
Comment ouvrir la boîte de dialogue Configuration de la langue ?
Dans
FactoryTalk View Studio
, sélectionnez Langues
dans le menu Outils
.Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Configuration de la langue
pour réaliser les actions suivantes :- Ajouter ou supprimer des langues de la liste de langues disponibles dans l'application. Vous pouvez ajouter jusqu'à 40 langues à votre application au moment de la conception. A l'exécution, jusqu'à 20 langues peuvent être disponibles pour un changement de langue.
- Exporter ou importer des chaînes de langue
- Modifier la langue par défaut de l'application
- Spécifier si les chaînes non définies doivent être affichées dans la langue par défaut ou comme caractères de chaîne non définie "?"
La liste des langues affiche les langues ajoutées à l'application : le nom de la langue est suivi de son code d'identification RFC1766.
Le format d'un identificateur RFC1766 est : <
languagecode2
>-<country/regioncode2
>où <
languagecode2
> est un code de deux lettres en minuscules et <country/regioncode2
> est un code de deux lettres en majuscules. Par exemple, le code RFC1766 pour l'anglais américain est en-US. Le nom RFC1766 n'est pas sensible à la casse.Les langues indiquées dans la liste sont prises en charge dans le cadre de la fonction de changement de langue. Avant d'essayer de changer de langue, vérifiez que ces langues sont installées sur les ordinateurs de développement et d'exécution.
La langue cochée dans la liste est la langue par défaut.
La langue actuelle de l'application est affichée sous la fenêtre de la liste. Il s'agit de la langue sélectionnée à l'ouverture de l'application.
CONSEIL:
Lorsque vous enregistrez des composants de l'application en cours de conception, les chaînes de texte associées, comme les légendes ou les messages locaux, sont sauvegardées dans la langue actuelle de l'application.
Fournir une réponse