Options de la boîte de dialogue Configuration de la langue
Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans la boîte de dialogue
Configuration de la langue
.Options | Descriptions |
|---|---|
Ajouter... | Cliquez sur le bouton Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter une langue , dans laquelle vous pouvez sélectionner une langue et l'ajouter à l'application. |
Supprimer | Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer la langue sélectionnée de la liste. Une invite apparaît et vous demande de confirmer la suppression de la sélection. Si vous cliquez sur Oui , la sélection est supprimée de la liste des langues.Il n'est pas possible de supprimer la langue active ou la langue par défaut de l'application. |
Exporter... | Cliquez sur le bouton Exporter pour ouvrir la boîte de dialogue Opération d'exportation de l'Assistant d'importation et d'exportation de chaînes. |
Importer... | Cliquez sur le bouton Importer pour ouvrir la boîte de dialogue Opération d'importation dans l'Assistant d'importation et d'exportation de chaînes. |
Définir par défaut | Pour modifier la langue par défaut de l'application, sélectionnez une langue et cliquez sur ce bouton. Une coche apparaît en regard de la langue sélectionnée par défaut. |
Afficher les chaînes non définies dans la langue par défaut | Cochez cette case pour afficher les chaînes non définies de toutes les langues dans la langue par défaut. Si cette case n'est pas cochée, les chaînes non définies sont affichées sous forme de point d'interrogation unique (?). Si une chaîne de texte est non définie dans la langue par défaut également, elle est affichée sous forme de point d'interrogation unique. Si vous avez indiqué que les chaînes non définies doivent s'afficher dans la langue par défaut, lorsque vous exportez des chaînes vers un tableur Excel, les chaînes non définies sont exportées comme « **UNDEFINED** ». Toutefois, lorsque vous exportez des chaînes vers un fichier Unicode, les chaînes non définies sont exportées dans la langue par défaut. |
Fournir une réponse