Préparer une application pour le changement de langue

Avant toute modification, préparez l'application au changement de langue.
Pour préparer une application à un changement de langue
  1. Sous Windows, configurez la mise en forme des paramètres régionaux et les polices que l'application doit prendre en charge.
  2. Selon vos besoins, créez, importez ou ouvrez l'application et spécifiez une langue dans la zone
    Langue
    de l'onglet
    Nouveau
    . Cette langue devient la langue par défaut de l'application et peut servir à afficher les chaînes non définies.
  3. Utilisez la boîte de dialogue
    Configuration de la langue
    pour ajouter des langues à l'application. Chacune de ces langues peut être désignée comme la langue par défaut.
  4. Spécifiez les chaînes de texte des messages et des objets graphiques de l'application.
  5. Créez un bouton Changer de langue pour chaque langue dans laquelle l'application peut s'afficher et affectez une langue à chaque bouton.
    CONSEIL:
    La légende des boutons Changer de langue se modifie lorsque l'opérateur change de langue lors de l'exécution de l'application. Outre la légende, vous pouvez identifier la langue associée à chaque bouton en leur attribuant des codes couleur ou en ajoutant des drapeaux.
  6. Utilisez la boîte de dialogue
    Configuration de la langue
    pour exporter les chaînes de l'application vers un fichier texte Unicode ou un tableur Microsoft Excel.
  7. Traduisez les chaînes de texte du fichier exporté dans chaque langue d'exécution de l'application.
  8. Utilisez la boîte de dialogue
    Configuration de la langue
    pour importer le fichier modifié de chaque langue dans l'application.
  9. Pour vérifier la disposition du texte traduit, ouvrez l'application et changez de langue à l'aide de la boîte de dialogue
    Modifier la langue de l'application
    .
  10. Créez l'application d'exécution en spécifiant la langue de démarrage et les différentes langues que l'opérateur peut utiliser.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal