Changer les langues de l'application au moment de la conception

Si la conception d'une application est élaborée avec plusieurs langues, il est conseillé changer de langue d'application au moment de la conception pour vérifier la mise en page du texte traduit.
Pour changer les langues de l'application au moment de la conception
  1. Sélectionnez
    Modifier la langue de l'application
    dans le menu
    Application
    , ou cliquez sur dans la barre d'outils.
  2. Dans la boîte de dialogue
    Modifier la langue de l'application
    , choisissez la langue que vous souhaitez modifier.
    CONSEIL:
    La liste des langues affiche les langues ajoutées à l'application : le nom de la langue est suivi de son code d'identification RFC1766.
  3. Cliquez sur
    OK
    .
Le texte des boîtes de dialogue suivantes sera modifié dans la langue sélectionnée :
  • Configuration des alarmes
  • Affichage
  • Objets globaux
  • Messages d'informations
  • Messages locaux
Si l'une des boîtes de dialogue est ouverte et contient des messages non enregistrés, un message s'affiche et vous invite à enregistrer les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal