Langue par défaut

Lorsque vous créez une application, la langue sélectionnée dans la boîte de dialogue
Créer/Ouvrir une application Machine Edition
devient la langue par défaut pour l'application. Les chaînes non définies de l'application peuvent être affichées dans la langue par défaut plutôt que sous forme de points d'interrogation.
Lorsque vous ouvrez une application existante prenant en charge plusieurs langues, sélectionnez la langue dans laquelle l'application doit s'ouvrir. Elle devient alors la langue par défaut de l'application.
Lorsque vous ouvrez une application existante prenant en charge plusieurs langues, la langue sélectionnée pour ouvrir l'application devient la langue active de l'application. Une fois l'application ouverte, vous pouvez modifier la langue par défaut dans la boîte de dialogue
Configuration de la langue
.
Lorsque vous ouvrez une application existante créée avec RSView Studio Machine Edition 4.00 dans
FactoryTalk View Studio
, si l'application prend en charge plusieurs langues, vous êtes invité à sélectionner une langue par défaut pour l'application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal