Activer la prise en charge de plusieurs langues dans une bibliothèque de graphiques
Les bibliothèques de graphiques installées avec
FactoryTalk View
sont indépendantes de la langue par défaut. Par conséquent, les objets de ces bibliothèques affichent des chaînes de texte dans la langue avec laquelle ils ont été livrés, indépendamment de la langue dans laquelle l'application est ouverte ou de sa langue par défaut. Pour modifier la langue de ces chaînes de texte, vous devez activer la prise en charge de plusieurs langues dans ces bibliothèques de graphiques.Pour activer la prise en charge de plusieurs langues dans une bibliothèque de graphiques
- Dans le dossierGraphiques, naviguez versBibliothèqueset ouvrez une bibliothèque de graphiques.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'affichage de bibliothèque de graphiques, puis sélectionnezParamètres d'affichage.
- Dans l'ongletGénéralde la boîte de dialogueParamètres d'affichage, cochez la casePrise en charge de plusieurs langues.CONSEIL:Lorsque vous enregistrez l'affichage de la bibliothèque, toutes les chaînes qui peuvent être modifiées sont enregistrées dans la langue courante de l'application. Ce faisant, seules les chaînes de texte de la langue actuelle sont affichées. Les chaînes de texte en toute autre langue apparaissent en tant que chaînes non définies. Les chaînes doivent être exportées, traduites puis réimportées avant d'être affichées dans d'autres langues.Lorsque vous créez un affichage de bibliothèque de graphiques, l'optionPrise en charge de plusieurs languesest cochée par défaut. Pour bénéficier d'un affichage indépendant de la langue, décochez cette case.
Fournir une réponse