Coller sans chaînes de langues localisées
La commande
Coller sans chaînes localisées
vous permet de supprimer toutes les chaînes des autres langues d'un objet, sauf celles de la langue en cours d'utilisation dans l'environnement de conception de FactoryTalk View Studio
. Lorsque vous collez un objet avec cette commande, les chaînes des autres langues sont définies sur UNDEFINED. En dehors de cette différence, les fonctions de commande sont les mêmes que pour la commande Coller
.A titre d'exemple, si vous copiez un bouton temporaire à partir d'une application qui a été traduite en plusieurs langues et que vous utilisez la commande
Coller sans chaînes localisées
pour coller le bouton vers une application différente qui a été ouverte en anglais, seule la chaîne en anglais sera conservée et les chaînes des autres langues seront définies sur UNDEFINED.Pour coller sans chaînes localisées
- Sélectionnez l'objet contenant les chaînes localisées que vous souhaitez supprimer.
- Dans le menuEdition, sélectionnezCopier.
- Dans le menuEdition, sélectionnezColler sans chaînes localisées.
Fournir une réponse