Afficher le texte non défini dans la langue par défaut

Vous devrez peut-être afficher le texte non défini dans la langue par défaut au lieu de points d'interrogation.
Pour afficher le texte non défini dans la langue par défaut
  1. Dans la boîte de dialogue
    Configuration de la langue
    , cochez la case
    Afficher les chaînes non définies dans la langue par défaut
    .
  2. Cliquez sur
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal