Définir une clé de registre pour la liaison de polices
Pour garantir que la liaison de police fonctionne, il est recommandé d'utiliser les polices Tahoma ou Microsoft Sans Serif dans votre application
FactoryTalk View ME
.Pour utiliser le changement de langue avec une autre police, ajoutez une clé de registre à cette police. Vous pouvez lier la police de base à toutes les polices liées à Tahoma ou Microsoft Sans Serif.
La clé de registre définie en utilisant ces instructions existe uniquement lorsque les polices qui prennent en charge la liaison des polices sont installées. Lorsque vous installez une nouvelle langue ou un nouveau groupe de langues Windows, une partie du processus installe les polices et active les liaisons entre polices.
Pour lier une police de base à plusieurs polices
- Dans le menuDémarrer, sélectionnezExécuter.
- Dans la zoneExécuter, tapezregedt32et cliquez surOK.
- SélectionnezComputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts.
- Dans le volet de droite, double-cliquez surTahomaouMicrosoft San Serifet copiez (Ctrl+C) les données de la valeur.
- SélectionnezModifier > Nouveau > Valeur multi-chaînes.
- Double-cliquez sur la nouvelle valeur, sélectionnezRenommer, puis saisissez le nom de la police pour laquelle vous souhaitez configurer la liaison de polices. Par exemple,Arial.
- Dans la zoneDonnées de la valeur, collez (Ctrl+V) la valeur copiée à l'étape 4, puis cliquez surOK.
Lorsque vous redémarrez l'ordinateur, la nouvelle police sera liée à toutes les polices auxquelles les polices Tahoma ou Microsoft San Serif sont liées.
Fournir une réponse