Options de la boîte de dialogue Nouveau/Ouvrir une application Machine Edition

Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans la boîte de dialogue
Créer/Ouvrir une application Machine Edition
.
Options
Descriptions
Nom de l'application
Le nom de l'application :
  • Doit être unique pour l'application
  • Doit commencer par un caractère alphanumérique
  • Peut comporter des caractères alphanumériques et des traits de soulignement (_)
  • Peut comporter jusqu'à 32 caractères
Description
La description peut comporter jusqu'à 255 caractères.
Langue
Sélectionnez une langue pour l'application. La langue sélectionnée deviendra la langue par défaut de l'application.
Résolution
La liste
Résolution
contient les mêmes options que la liste
Taille de la fenêtre de projet
dans la boîte de dialogue
Paramètres du projet
, à l'exception de l'option
Taille personnalisée
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal