Causes des erreurs d'exécution des connexions globales

Lors de l’exécution, l’application enregistre des erreurs relatives aux connexions globales dans les diagnostics dans les cas suivants :
  • Le contrôle du numéro d'affichage ou du numéro d'affichage du terminal distant contient une valeur qui n'existe pas.
  • L'heure ou la date reçue de la source des données est incorrecte.
  • La source des donnés déclenche une impression de l'affichage mais l'imprimante ne répond pas.
  • La source des données déclenche une impression de l'affichage mais le système d'exécution ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour capturer l'image de l'affichage.
  • L'une des expressions attribuées aux connexions est incorrecte ou contient des instructions d'affectation incorrectes.
  • Une expression a été définie pour exécuter une macro, mais cette macro n'existe pas.
L'application avertit l'opérateur s'il tente de modifier des affichages graphiques lorsque ces modifications sont contrôlées à distance par la source de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal