Mémoire RAM disponible

Lorsque cette connexion est attribuée et que la connexion
Utilisation mémoire RAM distante
est définie sur une valeur non nulle, l'application écrit la quantité de mémoire RAM non utilisée sur le terminal d'exécution (en kilooctets) sur la connexion
Mémoire RAM disponible
toutes les 10 secondes.
Une connexion de lecture-écriture. Affecter un point analogique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal