Démarrer FactoryTalk View ME Station automatiquement sur un terminal PanelView Plus CE à partir du dossier Démarrage de Windows
Sur un terminal
PanelView Plus CE
, vous pouvez démarrer FactoryTalk View ME Station
automatiquement dès que le terminal démarre en paramétrant les options de démarrage ou en suivant les étapes ci-dessous.Pour démarrer
FactoryTalk View ME Station
automatiquement au démarrage d'un terminal PanelView Plus CE
- Copiez le chemin d'accès au fichier MERuntime.exe (FactoryTalk View ME Station) dans le dossierDémarragede Windows.Les dossiers par défaut du chemin d'accès au fichier MERuntime.exe sont\Carte de stockage\Windows\Bureau.Le dossierDémarragede Windows est\Carte de stockage\Windows\Démarrage.CONSEIL:Si vous avez copié le chemin d'accès au fichier MERuntime.exe dans le dossierDémarrageWindows, pour désactiver le démarrage automatique deFactoryTalk View ME Station, supprimez le fichier dans le dossier Démarrage de Windows.
Fournir une réponse