Crear NetLogic AlarmImporter

Crear NetLogic AlarmImporter

Desarrollar un NetLogic que importa datos de alarma.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para desarrollar NetLogic
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    NetLogic
    y seleccione
    Nuevo
    NetLogic de tiempo de diseño
    .
  3. Pase el cursor por encima de NetLogic, seleccione
    Edit
    y escriba
    AlarmImporter
    .
  4. Haga doble clic en NetLogic.
    Se abre el editor de código externo.
  5. En el editor de código, reemplace el código existente por el siguiente código:
    #region Using directives using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.Core; using FTOptix.Alarm; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class AlarmImporter : BaseNetLogic { [ExportMethod] public void ImportAlarms() { // Reads the CSVPath property of the NetLogic. It is configured with datatype Absolute resource URI string csvPathVariable = LogicObject.GetVariable("CSVPath").Value; var csvPath = new ResourceUri(csvPathVariable).Uri; var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alarmsFolder = Project.Current.Get("Alarms"); if (csvPath.Length == 0 || !System.IO.File.Exists(csvPath)) { Log.Error("CSV not found. Please configure the CSV to parse in the NetLogic configuration"); return; } // Clear the content of Model and Alarms folders, just for the sake of the example. It let you re-run the command // without adding the same alarm or variable again. modelFolder.Children.Clear(); alarmsFolder.Children.Clear(); string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(csvPath); foreach (string line in lines) { var tokens = line.Split(','); if (tokens[0] == "variable") { NodeId dataType = tokens[2] == "boolean" ? OpcUa.DataTypes.Boolean : OpcUa.DataTypes.UInt32; var newVariable = InformationModel.MakeVariable(tokens[1], dataType); modelFolder.Add(newVariable); } else if (tokens[0] == "alarm") { // Searches the variable to link before creating the alarm var inputVariable = modelFolder.GetVariable(tokens[3]); AlarmController newAlarm; if (tokens[2] == "digital") newAlarm = InformationModel.MakeObject<DigitalAlarm>(tokens[1]); else newAlarm = InformationModel.MakeObject<ExclusiveLevelAlarmController>(tokens[1]); // Creates a dynamic link from the InputValue property of the Alarm to the actual variable newAlarm.InputValueVariable.SetDynamicLink(inputVariable); alarmsFolder.Add(newAlarm); } } } }
  6. Guarde el código.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal