IUANode.Find(browseName)
Devuelve un objeto C#
IUANode
. El objeto devuelto corresponde al primer nodo secundario encontrado en los elementos secundarios del nodo en el que se invoca el método. El nombre del objeto devuelto se corresponde con el argumento.IUANode Find(stringbrowseName);
Argumentos
- browseName(string)
- ElBrowseNamedel nodo que se va a buscar.
Retornos
- IUANode
- Un objeto C# que corresponde al objeto encontrado.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un objeto C# devuelto que corresponde al primer elemento secundario del nodo
Speed
del nodo Model
:var model = Project.Current.Get("Model"); var speed = model.Find("Speed");
Entregue su opinión