Hacer visible una alarma activa
Configure la propiedad
Activo
de un objeto gráfico para que una alarma esté visible en tiempo de ejecución. Vincule dinámicamente la variable Activo
del objeto gráfico a la variable Activo
de una alarma. En tiempo de ejecución, el aspecto del elemento gráfico cambia cuando la alarma está activa.La variable
Activo
no requiere generación de scripts ni NetLogic. Por ejemplo, puede crear una alarma digital y, a continuación, vincular la propiedad Activo
de un elemento gráfico, como un LED, a la variable Activo
de una alarma digital o de cualquier otro tipo. El LED se enciende en tiempo de ejecución cuando la alarma alcanza los límites o el estado configurados.Requisitos previos
- Agregar un objeto gráfico LED a una ventana
- Crear y configurar una alarma
- Para hacer visible una alarma activa
- En laVista del proyecto, abra la ventana que contiene el LED y selecciónelo.
- EnPropiedadesdel LED, enActivo, seleccione.Cambiar vínculo dinámico
- En elEditor de vínculos dinámicos, amplíe la carpetaAlarmasy expanda la alarma.
- Seleccione la variableActivocorrespondiente a la alarma.
- ElijaSeleccionar.
El LED se iluminará ahora del color indicado en
Propiedades
cuando la alarma esté activa. El color predeterminado del LED es el rojo.Entregue su opinión