Estilo de interruptor

Propiedades globales de todos los objetos Interruptor del proyecto.
BrowseName
SwitchStyle
SuperType
Estilo de control(ControlStyle)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Color de fondo
BackgroundColor
Si el Aspecto es Predeterminado, Circular con borde o Rectangular con borde, es el color del botón. Si el Aspecto es Acento, el color es el establecido en la hoja de estilo en la propiedad de color de resaltado.
Color del borde
BorderColor
Color del borde del polígono.
Ancho del borde
BorderWidth
Grosor del borde del objeto.
Color de texto
TextColor
Color del texto que se va a mostrar.
Familia de fuentes
FontFamily
Familia de fuentes.
Espesor de fuente
FontWeight
Espesor de fuente.
Fuente cursiva
FontItalic
Habilita o deshabilita la cursiva en el texto.
Tamaño de fuente
FontSize
Tamaño de fuente.
Color de fondo activo
ActiveBackgroundColor
Color de borde activo
ActiveBorderColor
Color de texto activo
ActiveTextColor
Color del identificador
HandleColor
Color del borde del identificador
HandleBorderColor
Ancho del borde de identificador
HandleBorderWidth
Radio
Radius
Radio de los ángulos de los objetos.
Color del borde de enfoque
FocusBorderColor
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.