OPC UA

FactoryTalk Optix Studio
cumple con el estándar OPC UA (OPC Unified Architecture) y puede comunicarse con cualquier cliente o servidor OPC UA.
CONSEJO: Los dispositivos que tienen configurado un
Aplicación FactoryTalk Optix
pueden funcionar como cliente o servidor OPC UA.
Utilice estos componentes para desarrollar la lógica de la aplicación:
  • Objeto de servidor OPC UA
  • Objetos de cliente OPC UA
  • Nodos OPC UA
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal