- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Estilo de botón
Propiedades globales de todos los objetos Botón del proyecto.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Color | Color | Color de la línea de pluma. | |
Color del borde | BorderColor | Color del borde del polígono. | |
Color de texto | TextColor | Color del texto que se va a mostrar. | |
Color presionado | PressedColor | ||
Color del borde presionado | PressedBorderColor | ||
Color del texto presionado | PressedTextColor | ||
Color del borde de enfoque | FocusBorderColor | ||
Familia de fuentes | FontFamily | Familia de fuentes. | |
Espesor de fuente | FontWeight | Espesor de fuente. | |
Fuente cursiva | FontItalic | Habilita o deshabilita la cursiva en el texto. | |
Tamaño de fuente | FontSize | Tamaño de fuente. | |
Ancho del borde | BorderWidth | Grosor del borde del objeto. |
Entregue su opinión