Consulta SQL

Los objetos de la
Base de datos incrustada
y de la
Base de datos ODBC
admiten el estándar ANSI SQL-92 para las consultas relativas a la base de datos.
CONSEJO: Puede ejecutar una consulta
DELETE
para eliminar un registro. Puede realizar todas las demás operaciones usando los métodos OPC UA expuestos por los mismos objetos. Para obtener más información acerca de las instrucciones y cláusulas de SQL, consulte el estándar de SQL.

Instrucciones compatibles

  • SELECT
  • DELETE
  • UPDATE

Valores literales permitidos en una consulta

Puede usar estos valores literales.
  • Expresiones booleanas
    true
    y
    false
  • Números enteros, decimales (el separador decimal es
    .
    ) y decimales en notación científica (por ejemplo,
    -1.034E3
    )
  • Cadenas de texto delimitadas por comillas simples (por ejemplo,
    'string'
    )
    OBSERVACIÓN: Puede insertar una comilla simple (
    '
    ) en una cadena de texto duplicándola (o incluyendo un carácter de escape). Por ejemplo, para escribir
    'string'
    , use dos comillas simples
    ''string''
    .
  • Fecha y hora en notación ISO 8601 delimitada por comillas dobles (por ejemplo,
    "2004-05-23T14:25:10.487"
    ).
    OBSERVACIÓN: La notación de fecha y hora no estándar es SQL ANSI estándar y permite evitar las palabras clave
    DATE
    ,
    TIME
    y
    TIMESTAMP
    sin ambigüedad.

Convenciones de tipos de datos en una consulta

Debe utilizar las siguientes convenciones:
  • Los números enteros son del tipo
    Int32
  • Los números decimales son del tipo
    Double
  • Los literales
    true
    y
    false
    se interpretan como tipo de datos booleanos

Identificadores

Puede usar lo siguiente:
Regular
  • No puede contener espacios
  • Empieza con una letra en mayúscula o minúscula
  • Puede contener dígitos numéricos, letras y el carácter de subrayado
    _
Delimitado
  • Delimitado con comillas dobles (
    "
    )
  • Puede contener cualquier carácter (excepto el carácter
    "
    )
  • Se omite cualquier espacio al final
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal