Crear un objeto a partir de un tipo

Cree un objeto a partir de un tipo. La nueva instancia de objeto será automáticamente del mismo tipo.
  1. Desde la
    Vista Tipo
    , haga doble clic en la carpeta con la categoría de objetos.
  2. Arrastre el tipo de objeto a una carpeta u objeto de la
    Vista del proyecto
    .
El nuevo objeto aparece en
Vista del proyecto
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.